This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:内部器件ID和温度传感器精度

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659409/tms320f28377s-internal-device-id-and-temp-sensor-accuracy

部件号:TMS320F2.8377万S

内部dev_CFG_regs结构包含许多有关执行软件的设备的信息。 它包括完整的设备部件号信息(温度范围除外)。 我想确保安装了正确的温度范围部件。 TMS320F2.8377万部件提供三个结温(Tj)范围:T,S和Q。我如何从软件确定这一点?

 表5-51中的TMS320FF2.8377万数据表列出了+-15C的温度传感器精度。 这是传感器的未校准精度吗? 我们正在使用具有ADC和温度传感器校准数据的最新版本的部件。 使用TI提供的带有TI校准数据的温度传感器软件例程,我们是否可以看到传感器的更精确度? 如果是,那么它有多好,它是否会在数据表中更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PinkCrapeMyrtle,

    温度传感器精度规格确实是最终规格。 根据工作台表征,我们预计+/-15C为最大值,但根据生产测试限制,我们不将其列为最小/最大规格。 随机选择的设备的性能可能会比这更好。

    我看不出来有任何方法可以根据设备HW寄存器来确定温度额定值。 我需要做一些研究来确定这是否可行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PinkCrapeMyrtle,

    我已确认目前无法通过SW确定额定温度。 你能否详细说明这方面的需要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Devin:

    我们想通过软件验证已安装的零件,以添加另一层检查,确认装配体已正确生成。 令人奇怪的是,零件的所有方面都已包含在零件号,内核数,封装引脚数,零件修订版,全局唯一设备ID号,ADC校准数据,… 提供这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PinkCrapeMyrtle,

    已理解。 我会在未来的设备上努力实现这一点。