请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 我正在开发双有源桥转换器,其操作与相移全桥转换器非常相似。 我正在使用比较器2实现峰值电流模式控制。
在下图中,通道3 (品红色轨迹)是比较器输出,通道4 (绿色轨迹)是当前反馈/比较器输入。
请注意,比较器的上升边缘在大约3.02 伏时触发,下降边缘在大约720mV时释放。 我预计边线会以相同的幅度上升和下降,同时会产生滞后现象。 有人能解释一下这种行为吗?
提前感谢您的帮助。