主题中讨论的其他部件:controlSUITE, TMDSRSLVR
您好,
我在Simulink中制作了一个简单的模型来分析ADC。 当我将ADCINA0连接到GND,然后将ADCINA0连接到3.3V时,它就能完美地与ADC一起工作,当我将GND更改为3.3V时,ADC从0变为4096。
当我浮动ADC引脚时,它会给出一个值范围,这并不奇怪。 但是当我把这个ADC连接到我从我的电机传感器上获得的正弦波(10kHz,2.04P-P)时,它什么也不做。
我将ADC采样时间设置为比我的波频率多10倍(通常是Nyquist采样定理的两倍)。
由于LAUNCHTXL-2.8069万M没有解析器接口,我一直在使用此硬件接口,这就是我必须解决此问题的原因。
我已附加了Simulink模型并设置了参数。 有人能帮我如何使用ADC吗?
谢谢你。
此致
拉胡尔