This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:设备未通电且以太网电缆已连接的网络锁定

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658702/f28m36p63c2-network-lockup-with-device-unpowered-and-ethernet-cable-connected

部件号:F28M36P63C2

我看到基于TI F28M36P63C2参考设计的设计存在问题。  如果在以太网连接器仍插入电源时断开电源,则会锁定公司网络。  在一台公司交换机上发生锁定。  有些开关没有这种反应。  其他人是否见过这种情况或找到了解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,
    您能否提供有关所观察到的锁定的更多详细信息? 网络上会发生什么情况? 是否有任何其他节点能够传输数据,或者您是否在数据包中看到任何垃圾数据? 发生这种情况时,您是否能够从网络上的其他节点捕获Wireshark日志?

    另外,在网络中为F28M36x设备重新通电后,会发生什么情况? 您是否开始看到交通?

    还要检查相关F28M36x设备的LAN电缆连接到交换机的哪个位置以及哪种类型的交换机存在此问题?
    请查看是否可以使用您发现问题的交换机和未发现问题的交换机的详细信息更新线程。

    我认为当一个节点处于非活动状态时,无法完成网络的是交换机中的端口或交换机本身。 如果您将另一个设备置于F28M36x的位置,并且对故障开关进行了相同的实验,您是否看到了相同的问题?

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    自您上次回复已过了几天,因此我假设您已经解决了您的问题。 如果不是这种情况,请拒绝此解决方案或回复此线程。 如果此线程锁定,请创建一个新线程,描述您的问题的当前状态。

    谢谢!
    标记