This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656175/ccs-tms320f28027f-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8027万,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用CCS v 6.2 ,并希望使用piccolo c2000微控制器在tms320f2.8027万上构建一个项目。

我已安装controlSUITE并通过它导入了项目。 之后,我设置了配置文件,如图所示。

我已经在RAM中构建了这个项目。

我尝试咨询一些可能知道这一点的人,但他们只说某些链接程序文件有问题。

我在这条长河上浪费了两天 时间,真的很难弄清楚这条长河。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请参阅此处了解调试项目: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    如果使用controlCARD,请确保板上的开关正确。 (请参见以下文档:C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\CC2802xHWdevPkg)

    您是否有其它F2.8027万要尝试?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我没有收到您的意见,所以我假设您能够解决您的问题。 如果不是这种情况,请拒绝此解决方案或回复此线程。 如果此线程锁定,请创建一个新线程,描述您的问题的当前状态。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的建议。 尽管我很感谢您对如何将代码从RAM传输到闪存的问题给予一些说明。 我在控制套件中尝试了给定的示例,它运行良好,但在相同的配置和链接文件的基础上为我的应用程序构建,正在加载代码,但无法运行,显示“没有可用的源代码”0x3ff754”。

    谢谢。
    Kiran。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran

    您是否参考过闪存内核示例? (\DEVICE_support\F2802x\v230\F2802x_examples_structs\F28027_flash_kernel)2802)</s>2.8027万
    这将显示如何对闪存进行编程。

    此致
    Chris