This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT -输入整流器单元在板中不工作

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660150/tmdshvmtrpfckit---input-rectifier-unit-not-working-in-the-board

主题中讨论的其他部件:TMDSHVMTRPFCKITTMDSHVMTRINSPIN

你(们)好

我们已为从事运输电气化领域的研究小组购买了一台带感应电动机,PMSM和BLDC电动机的TMDSHVMTRPFCKIT。

该套件为四分之一马力的感应电机供电。 直流链路从交流电网的整流跳至逆变器模块的直流链路。

但是,经过一些连续测试后,输入整流器单元不能正常工作,也不能形成直流电压。 我不是在使用PFC模块,而是绕过逆变器的整流直流直流链路。 PFC模块发出一些奇怪的声音。 我已经彻底检查了所有连接,相信没有短路或松动的连接,并且它被保存在无尘的环境中。

请告诉我可能是什么问题。

谢谢

此致

Rishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rishi,

    您能澄清吗?
    您使用的是哪个版本的套件?
    输入整流器停止工作时正在进行什么测试?
    测量的电压是多少?
    您听到的是哪种类型的奇怪噪音?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    对延迟响应深表歉意。

    1.我正在使用TMDSHVMTRINSPIN版本的套件。

    2.我使用TI固件和F2.8069万M控制卡测试IM的标量v/f控制。

    3.使用差分探针测量滤波脉冲和电机线路电压。

    4.感应器发出某种嗡嗡声。

    遗憾的是,当我重新尝试通过公用事业应用电压时, PFC装置中的电阻器很少熔断。 没有其它电源单元连接到同一电源。 如您在图片中所见,我正在绕过PFC模块,但PFC装置仍然受到影响。 主板底部似乎正常。 我尝试通过外部直流电源为逆变器提供直流链路,逆变器模块和辅助装置工作正常。 但不能再使用整流器和PFC模块。  

    您能否建议一些 解决方案,可能出现的问题或如何更换整流器单元?

    谢谢

    此致

    Rishi