This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:在代码编辑器工作室6.1 的项目模板中没有TI-RTOS示例选项......................2.

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655904/ccs-tms320f28027f-not-having-ti-rtos-examples-option-in-project-templates-of-code-composer-studio-6-1-2

部件号:TMS320F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

我正在使用C2000 TMS320F2.8027万F支架。 我正在使用 TI-RTOS处理任务切换示例,但在项目模板中没有TI-RTOS示例选项。 我是TI-RTOS的初学者   

欢迎提出任何建议。

谢谢,顺祝商祺
Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    SYS/BIOS是TI-RTOS的一个组件,SYS/BIOS模板应允许您使用C2000提供的RTOS功能。

    您可以使用以下资源了解更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:SYSBIOS
    processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS

    此致,
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    我在3周内没有收到您的信息,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是这种情况,请拒绝此解决方案并回复此线程。 此线程将在60天不活动后锁定。 如果此线程已锁定,而您还有其他问题,请随时制作一个新线程,描述您的问题的当前状态。 感谢您使用TI C2000 E2E论坛。

    此致,
    伊丽莎白