主题中讨论的其他部件:TMDSECATCNCD379D, controlSUITE
您好,
I´m与CoDeSys.0 3.5 SP11和TMDSECATCNCD379D ET1100 (EtherCAT从属设备和C2000 Delfino MCU controlCARD套件)配合使用。
这是主板上我的配置:
在此图中,将断开连接至PC的以太网电缆。 正常情况下,它插入PORT0输入端。
我´mn´t EtherCAT主设备和ESC之间的通信,但如果我扫描设备,CoDeSys将无法找到ESC。
这就是我得到的:
我n´t尝试将ESI包含在Echoback演示(TMDSECATCNCD379D EtherCAT从属设备(SPI).xml)中,但ProductCode和修订版与我拥有的ESC不匹配。
在´s文档中,它全部描述了TwinCat3。 也许对于CoDeSys,我必须执行其他步骤?
我还发现我的escRegs与使用 PDI_hal_test_app项目和spic_RAM配置的文档中的不同。
有什么想法,我做错了什么?
我希望你能帮我。
此致
Willi Konrad