This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:闪存最大擦除时间

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659909/tms320f28069-flash-maximum-erase-time

部件号:TMS320F2.8069万

大家好,

我的客户正在尝试设计闪存擦除的等待时间。
请告诉我最大擦除时间为16K扇区。

另一个线程具有以下说明。
"我们计划在F2803x数据表中添加每个扇区12秒的MAX擦除时间。"

是否计划将每个扇区的最大擦除时间添加到F2806x数据表中?

请参阅以下e2e主题:
e2e.ti.com/.../63.6606万

此致,
Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浩市
    有一个计划将最大擦除时间添加到F2806x数据表中。 但是,确切数字尚未确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh,您好!

    感谢您的回答。
    我将与客户确认。

    此致,
    Koichi