This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在Simulink Matlab函数中实现IQ乘法或除法

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658789/how-can-i-realize-iq-multiplication-or-division-in-simulink-matlab-function

我使用的是C2000处理器,我想使用MATLAB Simulink生成代码。

但是,我发现,在Simulink Matlab函数中,当我编写像“KP*ERR”这样的代码时,会出现一个错误,

其中KP和ERR都是IQ格式。

我知道有一个称为" IQNumpy "的支持块,它实现 了乘法,

但我想在  Simulink Matlab函数中实现乘法。

有人能告诉我解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您提供错误详情。

    工具报告的错误是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上海

    距离我们上次听到您的消息已经一周了。 因此,我们假设您能够解决您的问题。 如果不是这种情况,请拒绝此解决方案或回复此线程。 如果此线程锁定,请创建一个新线程,描述您的问题的当前状态。

    谢谢你。

    - Ken