This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:使用SCI控制16x2 LCD屏幕

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658748/tms320f28027f-using-sci-to-control-a-16x2-lcd-screen

部件号:TMS320F2.8027万F
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我正在 C2000 LaunchPad XL上使用TMS320F2.8027万F来执行一个需要将数据写入SparkFun LCD屏幕的项目。 例如,我需要测量一个电压,并在屏幕上显示"Voltage = 4.32V"(电压= 4.32V),此时值将实时更新。  

 我有这个液晶屏和这个背包。 我使用5V至3.3V电平转换器进行逻辑转换,因为背包需要这种更高的5V逻辑。  

我一直在按照controlSUITE示例“Example_F2802xSci_FDLB.c”尝试将数据打印到屏幕上,但是,屏幕上会显示一堆jibberish,就像我以前从未见过的字母,空格和字符的混合。  背包声称使用TTL串行输入,但我一直在尝试使用微控制器上的SCI模块。 有人告诉我他们会做同样的事,但这个例子似乎证明这是不真实的。 有人能帮我确定如何使用 LaunchPad XL对"TTL"液晶屏进行编程吗? 我正在使用CCS v7。  

谢谢!  

Jeff Hensal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    请您查看波特率吗? 此外,请尝试按照"sci_echoback"示例操作。 我将基于串行SCI的LCD与F2.8377万S连接在一起。
    检查此链接: e2e.ti.com/.../155.5147万


    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,
    您是否仍有此问题? 通常,当看到奇怪的字符时,这是Gautam描述的波特率问题。

    此致,
    科迪