主题:controlSUITE中讨论的其他部件
我将3.3 与DSP/BIOS 5.41 .2.14 一起使用,并且在我的项目中使用了一些PIE中断,问题使我困惑的是我不能使用默认PIE中断函数名称,
我需要更改名称,否则系统在开机时会崩溃。 以 ADCINT1_ISR()为例。
在.tcf PIE_INT1_1配置中,函数是 _ADCINT1_ISR,并且在 DSP2803x_DefaultIsr.c中选择了“使用调度器”,函数如下所示:
作废ADCINT1_ISR(void)
{
。
}
然后构建项目并对闪存进行编程,打开电源后,系统完全异常运行。
但是,如果我更改.tcf和 DSP2803x_DefaultIsr.c中的功能名称,例如,更改为 ADCINT1_ISR0,则系统运行平稳。