This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8033万:TMS320F2.8033万温度

Guru**** 2588685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659890/tms320f28033-tms320f28033-temperature

部件号:TMS320F2.8033万

德拉斯,

我正在  OBC中使用TMS320F2.8033万作为PFC和LLC控件。

  目前,我在摄氏-40度:遇到了一个问题。 其中一个ADC端口设置为零(信号无法采样)。 我测试此针脚的输入,此针脚上的信号正确。 预热芯片后,ADC可以正确获取信号。 10个中的4个有此问题,我将OK板和NG板之间的芯片交换。 没有发生。

我的问题是:以前是否发生过这种情况? 在低温 情况下ADC引脚上没有风险?

请提供 TMS320F2.8033万 温度测试数据吗? (温度上限和下限情况。)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否请您对好芯片和4个可疑的缺陷芯片拍照并张贴?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关错误性质的更多信息。

    1. ADC输入引脚上的输入电压是多少?转换结果是什么?
    2. 所有4个故障设备上的错误是否相同?
    3. 您是否尝试在任何其他ADC I/p引脚上进行转换?
    4. 如何加热/冷却设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC输入引脚上的输入电压是多少?转换结果是什么?
    0-3.3V

    2.所有4个故障设备上的错误是否相同?
    是的

    3.您是否尝试在任何其他ADC I/p引脚上进行转换?
    3通道ADC引脚,其中一个有此错误。 这4个故障芯片的不同ADC引脚故障。

    4.如何加热/冷却设备?
    温度框。 -125C

    在不同的针脚上发生错误。 我交换芯片,错误已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Zhengqing Wang "]

    ADC输入引脚上的输入电压是多少?转换结果是什么?
    0-3.3V

    TI -->也许您误解了我的问题。 我想了解显示问题的具体输入电压及其转换值。 还请提供预期值和VREFHI/VREFLO值。


    2.所有4个故障设备上的错误是否相同?
    是的

    TI-->请确认所有4个单位的误差幅度相同,并说明误差幅度。


    3.您是否尝试在任何其他ADC I/p引脚上进行转换?
    3通道ADC引脚,其中一个有此错误。 这4个故障芯片的不同ADC引脚故障。

    TI-->您是否说您总共使用了3个ADC引脚,并且只有一个通道显示此错误? 换言之,显示错误的特定ADC引脚在4个器件中的每一个中都不同,而这些器件中的其他ADC引脚工作正常吗?



    4.如何加热/冷却设备?
    温度框。 -125C

    在不同的针脚上发生错误。 我交换芯片,错误已解决。

    [/引述]