This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:2.8035万中的多线程

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660508/tms320f28035-multi-threading-in-28035

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:C2000WAREcontrolSUITE

您好,

2.8035万中是否有用于多线程的示例代码? 我想运行几个线程吗?

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    我建议研究TI-RTOS以及TI-RTOS内核SYS/BIOS。

    以下是一些资源:
    TI-RTOS: processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS
    SYS/BIOS: processors.wiki.ti.com/.../Category:SYSBIOS
    特定于C2000的SYS/BIOS: processors.wiki.ti.com/.../BIOS_for_the_28x

    此致,
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Elizabeth,

    我想知道2.8035万是否有多线程代码示例。 在TI-RTOS中找不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是,是否有与RTOS代码的控制套件/DeviceSupport中的代码类似的示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    遗憾的是,我相信只有Concerto器件的TI-RTOS示例,您仍可参考。 C2000Ware中的BIOS应用程序的链接器命令文件示例适用于F2803x器件:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\F2803x\headers\cmd\DSP2803x_Headers_BIOS.cmd</s>2803 2803

    它也在controlSUITE中。

    您可以安装SYS/BIOS 6.32 .................................................................01或更高版本,并使用我上面的帖子中链接的资源来阅读SYS/BIOS C2000详细信息,这应该有助于您入门。

    此致,
    伊丽莎白