This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:TMS320f2.8069万

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657676/tms320f28069-tms320f28069

部件号:TMS320F2.8069万

您好,

关于闪存读取的等待状态。 我已阅读数据表,其中显示页面闪存访问时间的最小值为36ns。 因此,根据闪存访问时间,如果我以90Mhz运行控制器,我必须保持最少3的等待周期。 如果我将闪存访问的等待周期时间保持在90Mhz时为1,该怎么办?

谢谢。

此致,

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandrakant,

    闪存控制器的运行速度不如微控制器快。 因此,引入了等待状态,以便微控制器可以等待数据由闪存控制器提供。 如果我们尝试更快地读取数据,一次可能会获得错误数据。

    因此,请使用数据表中提到的等待周期时间。

    希望澄清这一点。

    谢谢!
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katta,

    感谢您的回复。 我使用了数据表中提到的等待周期时间。

    此致,
    Chandrakant Pal