This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:马达声很大

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659311/tms320f28027f-very-loud-motor-sound

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:DRV8301

我们将TMS320f2807F与DRV8301一起使用在定制电路板上。 电动机的最大转速为2800转/分。 在缓慢提高电动机速度的同时,我们会获得非常大的共振频率,主要在700 RPM的区域,但对于不同的电动机,会略有变化。  我们假设原因可能是电机参数,因为我们没有关于电机的大量信息。 是否有参数可以导致我们可以尝试改变如此响亮的汽车噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何电动机的电流波形来显示问题? 您是否使用lab02b或lab02c来识别电机参数? 并且在标识参数和设置参数之间存在任何错误。 您可以尝试调谐速度PI调节器的KP和KI,而不使用默认计算的速度KP&KI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对此问题有任何更新? 如果还有其他问题,请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我们将进一步调查问题,我将在此处随时向您发布相关信息。
    Carsten