This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8054万M:TMS320F2.8054万M

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656338/tms320f28054m-tms320f28054m

部件号:TMS320F2.8054万M

我有一个用于电机控制的定制2.8054万 m 配电板。 一切正常,但在启动过程中,电机有时会在正常启动前稍微来回晃动(2到3度)。 我在CRO上观察到,发现在摇晃闭孔时,通过电机的三相电流达到电机额定电流。 因此,我怀疑,如果电机转子在启动时不能与电流矢量保持锁定,则会出现这种情况-是否有办法克服/尽量减少这种情况。

分数:

1.是否与电动机调节相关,特别是速度回路调节参数?

2.这是否与电动机加速有关?

(实际上,我没有发现具体关系)

是否可以微调电动机起动(力角度?) 通过调整参数,如

#define USER_ZEROSPEEDLIMIT OR

#define user_force_angle_FREQ_Hz

根据重负荷(30倍马达惯性)和额定扭矩微调马达起动的其它指导原则是什么? 电动机在模拟输入上运行,允许的最小转速为100rpm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.调节器参数od speed可以提高启动电流,无法避免用于初始位置的反向运行不正确。
    2.请参阅InstaSPIN用户指南的第14章“启用偏移和Rs重新校准”,“启用力角”。 您列出的两个参数用于力角,您可以根据您的系统要求进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已启用偏移校准,但Rs对于启动或运行是否至关重要?

    其次,是否有任何准则可用于设置我之前邮件中提到的力角的两个参数?

    我认为在力角,DSP以“user_force_angle_FREQ_Hz”频率旋转电流矢量直到快速接管theta计算,对吗?

    如果是这样,降低旋转频率以使转子开始随定子电流矢量旋转是否有意义?

    减小配置文件加速度参数是否有帮助?

    最后再强调一点: 此处的user_voltage_filter_pole_Hz参数是否至关重要? 由于我使用的是2.8054万 m ,它具有用于所有AD输入的内置放大器,因此该值是否需要根据文档中给出的值进行调整,如1/(2*PI*C*R)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. RS对于在重负载下启动至关重要,对于运行时间不是很敏感。
    2.力角仅用于在极低转速下启动以生成转子角度,无需转子位置估算器。 您可以更改USER_ZEROSPEEDLIMIT和USER_FORCE_ANGLE_FREQ_Hz,以按照InstaSPIN用户指南中的说明进行调整。

    user_voltage_filter_pole_Hz是根据电压感应电路计算的,与电流感应无关。 即使使用内部放大器,也无需进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。