This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万D:TMS320F2.8375万DPZP,HTQFP (100),引脚和芯片连接

Guru**** 2587795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660540/tms320f28375d-tms320f28375dpzp-htqfp-100-pin-and-die-connection

部件号:TMS320F2.8375万D

您好,

我最近想要 一个有关TMS320F2.8375万DPZP的设计,它是此DSP的100引脚版本。  

我注意到该软件包没有EPWM1或EPWM4,只是想知道我们是否仍然可以使用这两个软件包进行同步? 此封装与其他封装之间的唯一区别是封装还是芯片实际上相同?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,天祥,

    您仍然可以将没有PIN的模块用于同步或用作内部事件计时器。