大家好,
如何为不同速度设置不同的KP和KI? 我不知道该怎么做,是否有实验室或我是否
必须实施。 如果是,我想将速度反馈与KP和KI值链接起来,这是否可以?
我应该将KP和KI值与速度反馈相乘,还是使用值设置固定边缘,如上所示
IF (速度反馈<100)
KP和Ki=...
否则,如果(speed-feedback<1000)
KP和Ki=...
我正在制造一辆电动汽车。 目前,我使用drv8301-Ohms 69 m 套件,它具有1mOhm分流器,以获得更大的电流(ADC-Full-scale 165,IQ-scale - current 82.5)。
我使用实验5a。 当我不会太快地增加IQ_ref时,效果很好。 当我以大约10A驾驶时,我也增加了IQ_ref
电机开始快速抖动。 我尝试了不同的KP和KI,现在效果稍好。
我想尝试不同速度的KP和KI。
但是,我的instaspin运动是否会有更好的结果?
电机是否对我所需的加速度来说过小?
(它的重量大约为30 kg ,它是一个1800瓦的马达,转换更适合加速)
提前感谢