This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:有关A/D转换器外设的几个问题

Guru**** 2755735 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659344/f28m35h52c-several-questions-about-a-d-converter-peripheral

部件号:F28M35H52C

您好,

我对F28M35H52C器件上A/D转换器外设的规格,架构和使用有几个问题。

----------------

内部参考电压发生器,图10-10,ADC模块方框图,技术参考手册,SPRUH22H,第857

1.器件数据表SPRS742J和技术参考手册SPRUH22H均未提供有关内部参考电压发生器的详细信息,除非间接指定3.3V作为其输出值。 3.3V确实是内部参考值吗?

2.器件的电源电压(即+3.3V,+1.8V和+1.2V)是否会对内部参考产生影响? 这些电源电压值的变化是否会产生任何不利影响,例如夹紧,限制或以其他方式阻止内部参考值达到其标称值?

3.是否有可能共享更多与规格相关的信息,例如参考值的初始容差,温度和年龄相关漂移,整体非线性,ADC外设的ENOB与内部参考等?

----------------

关于A/D的体系结构,技术参考手册(SPRUH22H,第10.1 节,第852页)中的图10.1 模拟子系统方框图显示,输入ADC1INA0和ADC1INA1分别通过硬接线连接到输入ADC2INA1和ADC2INA0。 输入ADC1INB0,ADC1INB1和ADC2INB1,ADC2INB0的配置类似。 下图的注释特别提请注意这一事实。 但是,器件数据表(SPRS742J,第61页)中的图5.11 将输入ADCINA1和ADCINB1列为'N/C'。 我的问题如下。

4.基于上述事实,各器件数据表SPRS742J和《技术参考手册》SPRUH22H在输入ADCINA1和ADCINB1方面是否存在矛盾? 或者,根据SPRUH22H的技术参考手册,'N/C'是否表示没有外部连接,且仅构成内部使用?

5.如果尝试转换ADCINA1或ADCINB1,将返回什么结果? 转换是否完全被拒绝,或者结果是否未定义且任意,或者结果是否是根据技术参考手册中的图10.1 模拟子系统方框图(SPRUH22H,第10.1 节,第852页)中基于内部连接的实际读取?

----------------

下面是一些关于ADC在外部参考下运行的问题。

技术参考手册(SPRUH22H,第861页)中的10.3 .3.3 节,通道选择特别指出:“ADCINA0与VREFHI共享,因此在使用外部参考电压模式时不能用作可变输入源”。 引用结束。 另一方面,根据设备数据表(SPRS742J,图4-1144引脚RFP PowerPAD散热增强型薄型四方扁平封装(顶视图),第10页),有引脚120,ADC1VREFHI和133,ADC2VREFHI,似乎专门为VREFHI连接提供。

6.这两份文件是否有矛盾?

7.此外,如果ADCINA0真的与VREFHI共享,这样做的目的是什么? 如果在同时用作外部参考的同时转换任何电压,则转换结果应始终为满刻度,即0xFFF,而不管实际电压值如何,这似乎没有实际用途。 或者,在调用ADCINA0转换时,ADC是否使用其它参考电压? 那么,为什么呢? 请为我澄清一下这一时刻。

此致,Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系TI,请在下面回答他们各自的问题:

    1.器件数据表SPRS742J和技术参考手册SPRUH22H均未提供有关内部参考电压发生器的详细信息,除非间接指定3.3V作为其输出值。 3.3V确实是内部参考值吗?

    a1) ADC的内部参考电压保持不变,以支持0-3.3V的满刻度范围(FSR)。

    2.器件的电源电压(即+3.3V,+1.8V和+1.2V)是否会对内部参考产生影响? 这些电源电压值的变化是否会产生任何不利影响,例如夹紧,限制或以其他方式阻止内部参考值达到其标称值?

    a2)没有影响,只要电源电压保持在数据表中列出的容差范围内,ADC就会满足数据表中指定的电气特性(INL/DNL/Gain / Offset/等)

    3.是否有可能共享更多与规格相关的信息,例如参考值的初始容差,温度和年龄相关漂移,整体非线性,ADC外设的ENOB与内部参考等?

    a3)任何内部参考移动的主要影响都是增益误差的变化。 内部参考 运动的主要因素是设备温度。 这与图5-12中所示的趋势线近似,作为典型的参考。 是典型的行为,但在任何情况下,在设备的全部操作条件下,都会满足增益误差的最大值/最小值(或任何规格)。 这包括老化,假设10年持续 供电时间为105C。 有关如何根据给定终端系统的不同温度/电源接通配置文件来扩展此寿命的TI应用说明。

    其他参数,如ENOB和线性不 会受到内部参考的这种正常移动的可测量影响。

    ----------------

    关于A/D的体系结构,技术参考手册(SPRUH22H,第10.1 节,第852页)中的图10.1 模拟子系统方框图显示,输入ADC1INA0和ADC1INA1分别通过硬接线连接到输入ADC2INA1和ADC2INA0。 输入ADC1INB0,ADC1INB1和ADC2INB1,ADC2INB0的配置类似。 下图的注释特别提请注意这一事实。 但是,器件数据表(SPRS742J,第61页)中的图5.11 将输入ADCINA1和ADCINB1列为'N/C'。 我的问题如下。

    4.基于上述事实,各器件数据表SPRS742J和《技术参考手册》SPRUH22H在输入ADCINA1和ADCINB1方面是否存在矛盾? 或者,根据SPRUH22H的技术参考手册,'N/C'是否表示没有外部连接,且仅构成内部使用?


    A4)“N/C”表示在这种情况下缺少外部连接,但正如您所说,物理通道仍存在于物理设备内模拟模块的边界。

    5.如果尝试转换ADCINA1或ADCINB1,将返回什么结果? 转换是否完全被拒绝,或者结果是否未定义且任意,或者结果是否是根据技术参考手册中的图10.1 模拟子系统方框图(SPRUH22H,第10.1 节,第852页)中基于内部连接的实际读取?


    A5)读取将基于图10.1 所示的内部连接,在这种情况下,ADC1_INA1将返回ADC2_INA0引脚上的值,等等。此连接的目的是允许用户在ADC1和ADC2之间建立物理链接。 ADC具有自己的内部参考,因此在给定温度点可能具有不同的增益/偏移值。

    ----------------

    下面是一些关于ADC在外部参考下运行的问题。

    技术参考手册(SPRUH22H,第861页)中的10.3 .3.3 节,通道选择特别指出:“ADCINA0与VREFHI共享,因此在使用外部参考电压模式时不能用作可变输入源”。 引用结束。 另一方面,根据设备数据表(SPRS742J,图4-1144引脚RFP PowerPAD散热增强型薄型四方扁平封装(顶视图),第10页),有引脚120,ADC1VREFHI和133,ADC2VREFHI,似乎专门为VREFHI连接提供。

    6.这两份文件是否有矛盾?


    a6)SPRUH22H在其关于与VREFHI共享的ADCINA0的注释中不正确,数据表是正确的,该器件上 有单独的引脚分别用于ADC1/2VREFHI。 我将跟进以确保SPRUH22H得到纠正。

    7.此外,如果ADCINA0真的与VREFHI共享,这样做的目的是什么? 如果在同时用作外部参考的同时转换任何电压,则转换结果应始终为满刻度,即0xFFF,而不管实际电压值如何,这似乎没有实际用途。 或者,在调用ADCINA0转换时,ADC是否使用其它参考电压? 那么,为什么呢? 请为我澄清一下这一时刻。

    A7)即使在这种情况下它不适用(如上所述);我相信这是从具有相同ADC但引脚更少的另一个器件中意外携带的,我们想要在牺牲 ADC输入通道的情况下提供具有外部参考的选项。 同样,这里的情况并非如此,而是文件不正确。


    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Matthew。
    它解决了我的问题。