This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8335万:升压转换器,带2.8335万,matlab2015和ccsv5

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659649/tmdsdock28335-boost-converter-with-28335-matlab2015-and-ccsv5

部件号:TMDSDOCK2.8335万

先生

我正在尝试通过2.8335万,matlab2015a和ccsv5实现升压转换器的闭环操作。 我的simlink模型如下所示。每当 我给出15V的输入直流电压,无论此处设置的参考电压值是20V,我都会得到30V的输出。 这是因为我将饱和度极限设置为50 %。 我认为我的pid块正在工作当我更改P和I值时,有快速/缓慢的响应。 。 为什么我没有得到所需的输出。 我认为这是因为PID控制器之前的块。我使用电压传感器作为LV-20页 它的灵敏度为5V/500V。  先生,有人能帮我吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎更多的是MathWorks Simulink问题,而不是TI C2000 F2.8335万/CCSv5问题。

    可能最好 联系MathWorks技术支持 以获得帮助。


    谢谢,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,我试过,但我没有得到任何答复。 先生,你能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的支持请求编号是什么-我将查找它并查看其状态。

    -b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    我 在MATLAB社区发布过文章。

    此致

    Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishore:

    MathWorks MATLAB的答案与TI E2E不同,因为我们 没有工程师来监控所有论坛帖子。 要获得即时帮助,最好根据我之前的链接直接联系支持部门。

    -b