This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D启动模式引脚配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660081/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d-boot-mode-pin-configuration

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个关于引导模式引脚配置的问题。 通常,引导模式引脚是GPIO84和GPIO72。 但是,我需要将它们配置为GPIO84和GPIO85。 由于Z1_BOOTCTRL寄存器是只读的,我需要在下图中的"目标闪存设置"中配置它们。 (0x5555FF5A对于闪存启动,我需要在电源打开时自动运行)。 代码已在闪存中。

但是,当我读取寄存器“DcmsZ1Regs”时,我看到默认值(0xFFFFFFFFFFFFFFF).这意味着我无法将所需的值写入Z1_BOOTCLL寄存器。 你有什么建议吗? 是否需要在目标闪存设置中写入其他内容?

非常感谢,

Eray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在GUI中更新BOOTCTRL的值后,是否单击了更新安全设置图标以确保它确实已编程? 您还可以在CCS记忆监视窗口中检查位置0x7801E值,以确保该值已编程。 请记住,这是OTP位置,因此如果在设定这些值时有任何错误,您将无法进一步更新。

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Vivek:

    感谢您的建议,但我找不到任何"更新安全设置"图标。 我正在使用CCS 7.2。 请告诉我在哪里可以找到该图标?

    此致,
    Eray
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指GUI中的以下图标-

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vivek:

    这解决了我的问题。 我在错误的页面(调试配置->目标->刷新设置)上,该页面没有“程序OTPBOOTCTRL”图标。 您建议的页面位于工具->片上闪存设置中,仅在调试模式下可用。 现在,我可以从相关寄存器中读取所需的值。

    感谢您的支持,

    Eray