This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:TMS320x281x

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660127/ccs-tms320f2812-tms320x281x

部件号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用TMS320x281x特别是TMS320F2812启动我的项目。我需要一些教程(书籍或视频)来开始...  请帮助...非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wajid,

    如您所知,F2812是一款较旧的设备。 我们有一个F2812研讨会,但它是在2005年编写的,并在3.1 中使用了频谱数字eZdsp电路板(可能是您正在使用的电路板)。 作为开始了解有关该设备的更多信息的起点,我建议观看此研讨会:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    因此,我们最新的车间使用7.3 ,但车间材料基于F2.8379万D。 我之所以向您指出这一点,是因为CCS的方向(即我假设您希望使用最新版本的CCS)。 请注意,两台设备之间的车间实验室代码不兼容。 因此,我建议使用F2812研讨会来了解该器件,但请参考F2.8379万D研讨会,了解CCSv7的相关步骤(即创建新项目和CCS设置等)的实验室指示。 您可以尝试CCS中的“导入旧CCS项目”,但仍可能需要重新创建每个实验练习。

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wajid,

    对不起,我忘记了包括F2.8379万D研讨会材料的链接(即CC3894的实验室说明7.3):

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 有一些中文书可以编程F2812,但到目前为止我还没有看过英文书。