This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:CLA,DMA能否访问FSI?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659886/tms320f280049-can-cla-dma-access-fsi

部件号:TMS320F28.0049万

Champs,

在数据表(sprs945c.pdf)中,

在图1-1中,CLA总线可以访问FSI RX/TX。

但在表6-8 (总线主控外围设备访问)中,未明确显示FSI访问。

请确认CLA和DMA是否都可以访问FSI?

我们正在考虑使用CLA或DMA来移动FSI数据。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    是,CAL和DMA可以访问FSI RX/TX。 数据表的“表6-4外设寄存器内存映射”中也显示了此信息。 我们还将在表6-8中添加FSI TX/RX信息。

    感谢您的反馈。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,

    感谢您的确认。

    韦恩