This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHTXL-F2.8069万M:LaunchhPad处于不可预览状态

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657972/compiler-launchxl-f28069m-launxhpad-in-imprevisible-state

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的各位

   我 有一个LaunchPad处于无法预测的状态,发生时没有明显的原因。 工作之后。 例如,串行端口正在传输错误的数据。(之前是良好数据之后)

如何将LaunchPad重置为出厂设置状态?  

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,

    关闭并重新打开主板电源,然后参阅"LAUNCHTXL-F2.8069万M Overview User's Guide"(LAUNCHTXL-F2.8069万M概述用户指南) www.ti.com/lit/sprui11

    参见第23页第4页“为什么串行连接不工作?”

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,

    请告诉我这是否能解决您的问题。 此外,如果现在一切正常,请使用绿色"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在“调试”模式下禁用“优化”时解决。 尚未在释放模式下尝试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    谢谢,请让我随时了解最新信息。

    - Ken