This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:外部存储器接口

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659737/tms320f28379d-external-memory-interface

部件号:TMS320F2.8379万D

我已经浏览过EMIF SDRAM示例(16bit_SDRAM_DMA等),在顶部的注释部分中,它们引用了:

//! -外部SDR-SDRAM (Micron MT48LC32M16A2 "P-75 C")子卡。 

同样,在ex1_16bit_asram示例中,他们引用了:

//! -外部ASRAM存储器(CY7C1041CV33 -10ZSXA)子卡 

我搜索了互联网,找不到SDRAM子卡的任何参考,只能找到Micron SDRAM的数据表。

随着我继续阅读TMS320F2.8379万D文档,我意识到卡背面的J9连接器连接到EMIF引脚,似乎是为外部存储器子卡设计的。  是否可以从TI或第三方供应商购买实际的外部内存子卡?  示例中的备注是否提及可购买的零件(或其较新版本)?  J9 60引脚连接器- SMT,Hirose DF40C-60DP-0.4V (51) 是否参考了一些我以前从未见过的接口标准,还是严格地属于TI专有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    [报价]我搜索了互联网,找不到任何SDRAM子卡的引用,只能找到Micron SDRAM的数据表。  [/引述]

    你是对的。 这是内存,而不是子卡。

    我们有一个关于EMIF的应用说明,您可以在此处找到。 它应该能够提供有关您正在查找的信息的更多详细信息。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这正是我想要的。