This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:如何在Motorware项目中使用C28x_UART_MONITOR?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653528/ccs-tms320f28069m-how-to-use-c28x_uart_monitor-in-motorware-projects

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我已经定制了F2.8069万板。 我没有JTAG仿真器。 我有USB到UART桥接控制器。 使用此功能,我可以使用串行引导加载程序在闪存中对C28x_UART_MONITOR进行编程。 我还可以在监视窗口(http://processors.wiki.ti.com/index.php/ProgramModelUart_GuiComposer#Target_Configuration.C2.A0:_How_to_add_UART_support)中查看变量ErrorCount

但当我在汽车器件proj_lab01b中包含C28x_UART_MONITOR主代码时,它不起作用。

您能否告诉我需要做哪些更改才能使UART显示器在汽车用品项目中正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编译时出现的错误列表可能会让我们深入了解需要将哪些源文件添加到项目中,以及需要将哪些头文件添加到包含路径中。 如果您也有兴趣探索Motorware 18中的motorware_hal_tutorial.pdf文件中的某个Motorware项目,还提供了一个有关向该项目添加SCI (UART)功能的教程

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在此主题上没有其他需要,我们将标记为"已关闭"。 如果出现其他问题,请随时回复

    Sean