This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8379万D:控制卡尺寸

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659795/tmdscncd28379d-control-card-dimenstions

部件号:TMDSCNCD2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

我正在尝试找到用于TMDSCNCD2.8379万控制卡的HSEC8连接器。 是否有人知道卡的针脚厚度以及这两个针脚之间的间距? 我无法找到具有此设备物理尺寸的页面。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler,

    此设计是使用Mentor PADS创建的。 您可以下载免费的查看器并检查c2000ware中的PCB文件。 以下是链接 :https://www.pads.com/downloads/pads-pcb-viewer/ 

    对于TMDSCNCD2.8379万D,原理图和布局文件如下所示: C:\ti\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D</s>2000 2.8379万

    带有HSEC 连接器的对接站位于以下位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_x_xx_xx\boards\ExperimentterKits\DockingStation_ HSEC_120or180pin2000 HSEC_120or180pin

    controlCARD是标准的.062"厚印刷电路板。 您应该能够使用电极片查看器软件测量针脚之间的距离。

    谢谢!

    标记