This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:F2.8069万,F2.8379万,F28.0049万之间的CLA比较

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659570/tms320f28379d-cla-comparison-between-f28069-f28379-f280049

部件号:TMS320F2.8379万D

Champs,

我们是否有任何文档用于CLA增强以及F2.8069万,F2.8379万和F28.0049万之间的比较?

我们的客户以前使用过F2.8069万 CLA,目前正在评估是否以及如何改进F2.8379万和F28.0049万上的CLA。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    如果它有帮助,我有一些文档和视频演示,其中介绍了2类CLA的增强功能:

    “TMS320F2.8004万x微处理器:与TMS320F2806x和TMS320F2803x微处理器的比较”www.ti.com/lit/sprt731 (参见第2节)

    training.ti.com/technical-introduction-new-c2000-tms320f28004x-device-family</s>2.8004万

    另外,您可能需要使用以下每个研讨会的CLA模块来比较F2.8069万和F2.8379万:

    对于F2.8069万 (参见模块10)-
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    对于F2.8379万 (请参阅模块9)-
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    如果您需要更多信息,请告诉我。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    它们非常有用,感谢您提供的信息。

    我还为客户制作了一个简单的比较表。

    请您看看是否有需要修改的内容,并告诉我。

    韦恩

      F2803x (类型0) F2806x (类型0) F2837x/F2807x (2807 (类型1) F2.8004万x (类型2) 注意
    已访问程序存储器 专用,最大4KW (8 KB) 专用,最大4KW (8 KB) 共享,最大12KW (24 KB) 共享,高达16KW (32 KB) F2837x/F2807x/F28004x CLA2807 CLA使用2.8004万使用共享内存块,并且可以分配给程序或数据。
    已访问数据存储器 专用,高达2kW (4 KB) 专用,最大4KW (8 KB) 共享,最大12KW (24 KB) 共享,高达16KW (32 KB) F2837x/F2807x/F28004x CLA2807 CLA使用2.8004万使用共享内存块,并且可以分配给程序或数据。
    访问PWM,HRPWM 只有CLA1可以访问HRPWM
    访问ADC结果,Comp,DAC  
    访问ADC配置 X X  
    访问QEP,CAP X  
    访问SDFM X X  
    访问McBSP X X X F28.0049万没有McBSP
    访问uPP X X X F28.0049万没有uPP;只有F2837x CLA1可以访问uPP
    访问SPI X X  
    访问GPIO X X  
    访问PMBus (I2C) X X X PMBus是与I2C模块不同的模块,但PMBus可以模拟为I2C
    接入LIN (UART) X X X UART (在LIN模块中)是与SCI模块不同的模块,但它们在功能上是相同的
    访问PGA X X X  
    访问FSI X X X  
    任务8作为背景 X X X  
    DMA/CLA仲裁 X X 请参阅注释 请参阅注释 在F2837x/F2807x中2807中,CLA或DMA均可根据SECMSEL配置访问外围设备。 在F2.8004万x中,所有主控制器都可以同时访问外围设备,并且根据循环方案对访问进行仲裁。
    真实的软件断点 X X X F28.0049万增加了MDEBUGSTOP1。 请参阅F28.0049万 TRM中的第5.4 3节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,

    您的表看起来很好,很准确。  我很高兴我能提供帮助。  请确保使用"已验证答案"关闭此帖子。  谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken

    谢谢!

    韦恩