This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:未解析的符号__IQNlog

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659094/ccs-tms320f2808-unresolved-symbol-__iqnlog

部件号:TMS320F2808
主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2808

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在  代码中使用_IQ30log()。 生成代码时,我收到以下错误。

说明资源路径位置类型
未解析的符号__IQ30log,首先在**********中引用 C/C++问题

我在论坛中搜索错误并找到多个解决方案。 但没有一个在工作。

我甚至从下面的论坛下载了该库。 "https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/58620/208849#208849"</s>5.862万 20.8849万20.8849万 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sanat,

    您是否可以提供设备修订版(例如:Rev 0,Rev A,Rev B等),CCS版本和IQmath库 版本?

    此外, 其他IQmath函数在您的代码和设备中是否正常工作?

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emma,您好!
    我正在使用TMS320F2808实验板套件(TMDSDOCK2808),不确定版本。 CMS版本为6.0 .1.0.004万。 我尝试使用v150和V160 IQMath库。

    是的,其他IQMath功能工作正常。 我只得到#1.6002万-D build attribute vendor section TI missing warning for iqdiv and iqmathtable。 我忽略了它们,因为它们工作正常。

    此致,
    萨纳特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据IQMath快速启动文档,IQNlog似乎支持N=1:29,因此不支持IQ30。

    Whitney