This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:DesignDRIVE功能和演示

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658950/tms320f28379d-designdrive-capability-and-demonstration

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:DESIGNDRIVE

您好,  

 

DesignDRIVE是否在F2.8377万D上运行?

出售TMDXIDDK377D后,包括F2.8377万控制卡。

我知道零件没有CLB。

我认为DesignDRIVE是F2.8379万x和F2.8377万x的主要区别,但是如果F2.8377万x接受编码器输入(如F2.8379万x),我想向我的客户推荐更便宜的部件。

 

 

我认为F2.8004万xC无法演示DesignDRIVE。

您是否有EVM和样例代码发布的目标日期?

请原谅我问了两个部分。

最好是我们能够展示F28.0049万C的DesignDRIVE,但我正在寻找 一种我们今天可以展示的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在可用的Delfino控制卡仅为 F2.8379万D。 现在发货的TMDXIDDK377D套件应具有这些最新的控制卡。

    带有编码器的IDDK软件可以在此平台上进行评估。 具有编码器功能的低成本器件将在今年晚些时候推出。 请联系TI市场 联系人  

    F2.8004万x控制 卡也可以与IDDK套件配合使用。 这些控制卡的IDDK软件仍在计划中。 查找今年晚些时候的消息。

    此致

    Sam