This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:如何将GPIO引脚设置为Anolog输入引脚

Guru**** 2588695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659709/ccs-tms320f28377s-how-to-set-up-a-gpio-pin-as-an-anolog-input-pin

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

请提供帮助吗? 例如,我想将GPIO引脚30设置为ADCINA6。 我如何才能做到这一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hang,

    不能将GPIO设置为模拟输入。 ADC输入具有自己的专用引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复Frank。  

    我尝试一次使用13个ADCin引脚。  

    如快速入门指南所示,我可以使用14个ADC引脚,但其中两个不工作,因此我正在寻找一个引脚来替换它。  

    因此,不能将红色圆圈中的引脚I设置为模拟输入引脚?  

    谢谢!

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    挂起,

    您圈出的针脚无法正常工作,因为它未连接到设备。 如果您需要的引脚数超过14个可用的ADC输入数,则应考虑LAUNCXL-F2.8379万D,因为它有16个ADC输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我明白了。 感谢您的帮助!

    挂起