This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8027万F:CCS/LAUNCXL-F2.8027万F:

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031, C2000WARE, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657696/ccs-launchxl-f28027f-ccs-launchxl-f28027f

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: AFE031C2000WAREENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我需要帮助将MCP4822与 LAUNCHTXL-F2.8027万F连接起来:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您在连接时需要什么帮助/支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,

    我需要2p2z控制器当前命令的模拟值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marimuthu

    我不是很确定你在问什么。 MCP4822是外部DAC芯片。 它看起来像是一个用于通信的SPI接口。 我们没有明确的示例代码来涵盖此行为。 如果您查看E2E,有几个线程讨论与外部设备的通信。 下面是一个链接: e2e.ti.com/.../42.5775万

    我们还有一个例子,说明F2837x与AFE031器件通信,这使用SPI发送命令并从AFE芯片读取数据。 这是您需要遵循的方法。
    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1 \bootxl_afe031_f28379d_dacmode\cpu012837 \bootxl_afe031_f28379d_dacmode\cpu01</s>2.8379万

    另外,如果您看一下Energia,就会看到一个具有SPI的LCD驱动程序示例。
    "..\Energia-0101E0017\hardware\c2000\libraries\LCDDRIVER"</s>0017 2000

    我希望这有助于您入门。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marimuthu

    自您上次回复以来已有几天。 我将关闭此帖子。 如果您的问题未得到解决,请拒绝建议的答案并回复。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您先生