请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 您好,
在Piccollo Technical Reference Manual (Piccolo技术参考手册)(spruh18,第14章)中,I2C模块简介中提供了以下信息:
"两种传输速度:标准(100 Kbps)和快速(400 Kbps)"
但是 ,14.5 .7.1 节提供了将主时钟周期设置为任意值的公式。 我将ICCH和ICCL定义为与800kHz (Tmst = 1/ICL 80万)的频率相对应,一切似乎都正常工作,通过逻辑分析仪看到的频率确实为800kHz。 问题以1000kHz开始上升(SCL频率正常,SDA上的从属地址有效,但未获得ACK -因此可能是我的从属设备问题)。
问题是:如何将模块描述中的信息与我的实验联系起来? 使用 高于 400kHz的频率是否安全?