This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:RAM ECC已在main()条目上启用?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659486/tms320f28377d-ram-ecc-is-enabled-on-main-entry

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

该主题来自 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/636089/2350374</s>63.6089万 235.0374万

我可以为TMS320F2.8377万D提出相同的问题吗?

请确认在main()项上启用了ECC保护的RAM。

我读了表3-2。 引导ROM理念。 所有CPU1和CPU2 RAM均已初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    是的,RAM ECC在main()条目上启用。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,
    谢谢! 非常快。