This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:IEC 6.1508万认证计划

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659277/tms320f28377d-iec-61508-certification-plan

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

我是否可以要求您的TMS320F2837xD计划具有IEC 6.1508万标准认证?


问: 认证计划:我是否可以要求计划提供IEC 6.1508万标准认证?


问:材料时间表:您是否希望安全*NDA*材料同时提供?


问:材料种类:计划使用哪种材料? {赫尔库勒斯的案例是非NDA) PDF,C编译器资格,库/驱动程序... }?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki,

    您是否询问设备认证或SafeTI诊断库认证?

    您需要哪些NDA材料?

    此致,
    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san:

    让我作一些澄清:

     TMS320F2.8377万D 器件已经过TUV-SUD的评估,符合SIL-3 (符合IEC 6.1508万)和ASIL-D (符合ISO 2.6262万)级别的系统功能。 我们有一份来自TUV-SUD的技术报告,我们可以根据SafeTI-NDA与您完整分享。 我们正在与TUV合作完成随机硬件能力评估。 这方面的确切时间表尚未确定,我们应该能够在2018年第1季度结束之前就此提供一些坚定的指导。

    一旦SafeTI NDA签署并执行,您将立即获得以下功能安全宣传材料的访问权限:

    1.  TMS320F2.8377万D的安全手册 详细介绍了300多种安全机制

    2.详细,可调,定量的FMEDA,可根据您在最终应用中使用的产品功能进行定制

    此外  ,我们还具有C28x和CLA (TMS320F2.8377万D上的CPU)编译器鉴定套件,可从- http://www.ti.com/tool/safeti_cqkit下载 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal和Bharat,
    感谢您的回复。 非常友好,这是一个好消息。