This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D ADC校准代码?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659296/tms320f28379d-tms320f28379d-adc-calibration-code

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好,

在F2.8379万D示例项目中,我们找到了下面的ADC TRIM代码。 该方法与F2.8335万 ADC_CAL (函数)有很大不同。

如果我们有以下代码的任何文档,您可以提供建议吗? 谢谢。

      *****************

          //所有ADC (A,B,C和D)的静态模拟微调

          //*******************************************************

          adc_cal=(int*)0x0.0743万F;

          *ADC_CAL=0x7000;

          adc_cal=(int*)0x0.0074万BF;

          *ADC_CAL=0x7000;

          adc_cal=(int*)0x0.0753万F;

          *ADC_CAL=0x7000;

          adc_cal=(int*)0x0.0075万BF;

          *ADC_CAL=0x7000;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    上面的示例代码来自何处? 我不承认。

    请参阅此处Devin有关ADC校准的帖子:
    e2e.ti.com/.../187.2293万

    谢谢!
    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE\DEPEND_KITS\TMDSIDDK_v 2.0 \IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00\IDDK_PM_Servo_F2837x.c线路2837线路827