工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的TI团队:
文档sprui33a.pdf (TMS320F2.8004万x_Technical Reference Manual)的4.3 部分 。3.1 零启动模式选择引脚
请告诉我如何按以下方式配置(章节4.3 。3.1 零启动模式选择引脚),我想在没有任何外部上拉引脚的情况下启动到闪存。
1.在OTP中对BOOTPIN_CONFIG位置进行如下编程:
•将BOOTPIN_CONFIG.BMSP0设置为0xFF
•将BOOTPIN_CONFIG.BMSP1设置为0xFF
•将BOOTPIN_CONFIG.BMSP2设置为0xFF
•将引导ROM的BOOTPIN_CONFIG.KEY设置为0x5A,以将这些寄存器位视为有效。
2.对设备的BOOTDEF位置选项进行编程。 这实际上是设置特定于设备的引导
模式表。
•将BOOTDEF.BOOTDEF0设置为0x03以引导模式值0引导至闪存
•(可选)将BOOTDEF.BOOT_DEF0_ALT_OPTIONS设置为不同的值以切换到其中一个
可用的闪存入口点替代方案。