This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:RAM空间不足

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659146/ccs-tms320f28379d-the-ram-space-is-not-enough

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

使用RAM调试程序时,RAM空间不足,如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    补编
    我们是否可以在RAM中调试程序并在闪存中存储字体? 我需要在OLED上显示一些内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,吴庄

    Flash API库可能是一种可行的解决方案,因为该库具有配置和设置闪存中数据的功能。 库文档可以在C2000Ware目录中找到,其余的库文件是上一级的:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_03_00\libraries\flash_api\f2837xd\docs</s>2000 2837

    与您的设备对应的设备数据表将指定闪存的大小。

    此致,
    伊丽莎白