This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:F2.8069万 DSP和不同DSP之间的SPI接口

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659162/tms320f28069-spi-interface-between-f28069-dsp-and-a-different-dsp

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

我正在构建一个控制电容器预充电的电路。 电路基本上会在最初3秒内关闭预充电继电器,从而启用预充电;3秒后,它会打开此信号,并为接触器继电器供电,使高电流直接流过电流盖。 我想知道我是否可以使用任何数字微控制器来识别故障(通过检查3秒内的压降以使其处于所需范围内),如果存在故障,它应该与F2.8069万 DSP通信并停止程序。 如果没有故障,带有F2.8069万的逻辑板可以开始工作(启用)。 微控制器1 (预充电电路)和F2.8069万之间的通信是否可以通过SPI进行? 如果您还能提供任何有关此类信息(连接两个微控制器)的链接或文档,我将不胜感激。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SRI,

    是的! 这正是嵌入式通信外设的用途。 SPI是一个非常简单的模块,可以使用,并且记录得很好。 如果您有LaunchPad,您可以运行c2000ware中包含的任何示例。 SPI有几个。 另请通读F2.8069万M TRM (SPRUH18)的SPI章节。 这将简要概述SPI模块和不同模式。

    我很想知道您是否可以使用带比较器功能的片上ADC来检测压降并停止系统。 这将为您节省在板上安装两个MCU的成本和复杂性,尤其是当第二个MCU仅监测电压时。