请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万F 您好!
这是DRV 8305的电机接口电路。
在这种情况下,它是0.1 μF Ω 的电容器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是DRV 8305的电机接口电路。
在第8轮比赛中,康纳与高飞的前四名对手,包括重负的布迪·诺克斯和Gunnar Barlund,都是在最后一轮比赛中的对手。