This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-PLC-PLCLITE:在哪里可以找到PLC lite软件?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659261/ti-plc-plclite-where-to-find-plc-lite-sw

部件号:TI-PLC-PLCLITE

您好,
我记得我们过去曾提供过PLC lite SW (开放源代码)。 在哪里可以找到它?
我的客户计划使用24V直流电源的PLC。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Holger,

    这是您想要的吗?

    www.ti.com/.../sprcac9

    此致,
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sudharsanan,
    谢谢,这正是我要找的。 我想知道如何找到这个链接。 我没有在我们的网页上看到它。 是否可以使用此软件?

    此致,Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger,
    我将在离线时与您联系以进行讨论。

    最佳,
    Matthew