This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:如何使用用户中断以及如何强制软件中断

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659246/ccs-tms320f28377s-how-use-users-interrupts-and-how-force-software-interrupt

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我有ADC中断。 在那里,模块每10次ADC中断就被调用一次。 此模块需要的时间比ADC中断持续时间长。 所以我想调用软件中断来完成这项任务。

您能否帮助管理用户中断?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为所需频率配置计时器是否对您有帮助?

    您运行的是任何RTOS还是没有操作系统环境?

    此致,
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    否,因为模块应同步为中断。
    我没有RTOS/OS环境。
    然后,我认为用户中断不应该受到后台任务的干扰,而应该保持ADC中断的优先级。 我没有找到关于这些用户中断的声明的解释

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可能需要查看
    www.ti.com/.../spru430f.pdf

    3.5 2部分可能有帮助。