This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:由于HVACIMTR不再可用,我现在可以使用哪个交流电机

Guru**** 2767275 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659077/tmdshvmtrinspin-which-ac-motor-can-i-use-now-since-hvacimtr-is-no-longer-available

部件号:TMDSHVMTRINSPIN

我在2014年从TI购买了一台HVACIMTR电机,用于TMDSHVMTRINSPIN,现在该电机已不再可用。  您是否可以推荐一个类似的带编码器的3相交流电动机(如果可能),我可以从TI或其他公司购买,也可以与TMDSHVMTRINSPIN一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用InstaSPIN软件,几乎所有符合EVM的电压/电流额定值的感应电机都可以工作。

    不幸的是,由于不同的法规,TI库存和销售任何新电机变得非常困难。 我们销售的ACI电机已被我们的供应商更改,因此我们无法引入新的电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris LTNS。

    请举手。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../65.8133万