This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:用于controlSUITE中的IDDK文档的PCB布局软件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658720/tmdxiddk379d-pcb-layout-software-for-the-iddk-documentation-found-in-controlsuite

部件号:TMDXIDDK379D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,我有兴趣使用我的IDDK_v 2.0 的controlSUITE中的板布局文档。  在位置 C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\TMDSIDDK_v 2.0 \IDDK_HWDPkg_PCR_1 2.2 ,有多个扩展名为.PCB的电路板布局文件。  有人能验证这些文件是用什么电路板布局软件创建的吗?  多个电路板布局包可识别.PCB扩展,但如果我开始处理与创建时不同的内容,可能会出现导入问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是通过Express示意图和PCB完成的。

    这是一个功能有限的简单工具。 因此,我们创建了作为PCB的单个原理图模块,验证其功能并将其制成PCB组件,然后再将其放入更高级别的PCB中。 这有点像分层方法。

    您将在此文件夹中看到几个.pcb文件。

    "**TL**.PCB"是 顶层分层PCB,其子模块表示为PCB组件,没有内部布局。

    "**FG**.PCB"是最终PCB,其实际子模块布局替代子模块组件。此文件夹中的子文件夹具有子模块原理图及其PCB布局。

    希望澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Ramesh。

    这回答了我的问题。 我现在知道,主板是使用ExpressPCB和ExpressSCH开发的。 一个后续问题是,我没有发现前面提到的controlSUITE中有任何顶级主板(**TL**.PCB)。 我确实看到了'top lever'原理图和**FG**.PCB。 我的controlSUITE安装是否缺少您要包含的某些文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,此处不包含。 但是,基于相同的概念,FG PCB文件(完全分组文件)可以通过用子模块组件替换子模块布局来恢复为TL PCB文件。 同样,您可以在代表子模块的子文件夹中找到它。
    仅供参考,TL文件的优点是您可以使用网络列表示意图验证网络列表的合规性。 用实际布局替换补偿器后,网络列表将全部混乱。 如果每个模块都已通过网络列表验证,那么FG应该是安全的。 希望进一步澄清。