请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万 主题中讨论的其他部件: C2000WARE
您好,
我正在使用TMS320F2.8027万 Launchpad的SPI。我有与之相关的问题。
1)什么是SPI的FIFO模式以及使用它的原因和位置。 我不是通过阅读文档而得到任何想法。
2)当我只向从属设备发送数据时(msp432和TMS320充当主设备,不使用回路模式),不使用FIFO模式,不使用SPI中断(用于回路) 那么发送的数据是正确的,但当我尝试 通过发送虚拟数据获取任何数据时,我没有接收任何数据。如何在主模式下接收数据数据,它是否总是需要中断才能接收数据, 如果没有,则如何检查rxbuf是否加载了数据,是否有任何标记或位要检查以接收数据。
3)当tsm320f2.8027万充当从属设备时,如何在不使用interrup模式的情况下接收数据。
4)当TMS320是主数据器并以8位模式发送数据时,我可以发送数据,但当接收rxbuf显示正确的数据时,当我通过将其定义为uint8_t和uint16_t而复制到变量RDATA时,我可以发送数据。 假设我的rxbuf数据为0xEE时 ,我只接收0x0E。