This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 EtherCAT堆栈大小/周期

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657490/c2000-ethercat-stack-size-cycles

主题中讨论的其他部件:controlSUITETMDSECATCNCD379D

您好,

对于Delfino系列,我们是否有一些有关EtherCAT堆栈大小的圆珠笔,以及发送/接收消息之类简单操作的周期?

此致,

周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周杰
    请让用户查看TMDSECATCNCD379D套件,controlSUITE ( 1.0 )中提供了该套件的软件支持。

    借助提供的宣传材料,用户应该能够为C28x构建EtherCAT堆栈并获得所需的详细信息。

    从属堆栈代码大小应(近似值)在24 KB 和16 KB of data之间,数据部分的大小取决于邮件箱协议和应用程序使用的输入/输出,因此这取决于应用程序。

    我们可以同时支持EMIF (ASYNC16)和SPI PDI接口,我没有您要求的循环编号。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Santosh,

    我们是否对相当简单的实施的CPU负载有粗略的估计? 只是尝试了解球场的使用情况,即低于10 % 或高于50 %。

    希望了解这将如何影响我们运行的应用程序。

    此致,
    周杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周杰

    我将根据需要脱机同步。 我希望能够在准备发布数字之前进行更多测试。 现在,我们希望客户执行所需的实验。

    此致
    Santosh Athuru