主题中讨论的其他部件:MOTORWARE
您好,社区:
我自己的转换卡上的lab02c有问题。
因此,我上传了一段简短的视频来描述问题。
I´m使用
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_inworks\drv8301kit_revD\F28x\f2806xF</s>2806
示例,因为我需要6个独立的PWM´s。
I´m使用Aanheim马达BLY172S。
工作台电源提供24V和6A。
我随附了user.h文件hal.c和一些硬件安装示意图。
我不知道如何控制故障。
我必须使用lab02c作为ID,因为电动机是低电感类型,这是否正确?
如何实现我的电机在ID期间只获得特定电流量? 我总是有一个问题,就是电源电压因电流消耗而中断。
希望有人能帮助我。
提前感谢您的参与。
马丁。
e2e.ti.com/.../8.1304万.user.h e2e.ti.com/.../4237.hal.ce2e.ti.com/.../2045.hal.h</s>2045.