This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657801/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

 TMS320F2.8379万D是否附带了启动加载器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南都
    如数据表(SPRS880H)中的多个位置所示,此设备具有适用于多个外设的带有引导加载程序选项的引导ROM。 TRM中有一整章是关于引导ROM的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用TMS320F2.8069万MPZT开发我自己的主板,请帮助我如何使用USB对其进行编程。

    是否必须使用USB到JTAG,是否需要固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您帖子的主题行显示为“TMS320F2.8379万D”,但主体显示为“TMS320F2.8069万MPZT”。 请说明您感兴趣的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我假设您对TMS320F2.8069万MPZT感兴趣。 此设备在bootloader中没有USB选项。 但是,有一个USB闪存引导加载程序和闪存应用程序示例可用于此目的。 还有一个主机工具。 从www.ti.com下载C2000ware并检查以下目录:

     

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\utilities\tools\f2806x\dfprog</s>2806

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\utilities\tools\f2806x\tidfu</s>2806

     

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2806x\Mware\boot_loader</s>2806

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2806x\examples\c28\bl_app</s>2806

     

    首先从TI网站下载SPRABV4B。 这将很好地概述利用bootloader的闪存编程过程。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢恢复,这有点复杂,我需要快速解决方案,我的代码已在TMS320F2.8069万MPZT开发板上准备就绪,我需要在现有板中添加一些电路并发送测试,这是他们的任何快速解决方案。

    是否可以使用JTAG?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    如果我使用JTAG编程器,它是否会与MATLAB连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法下载TMS320F2.8069万MPZT的数据表
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的帖子中不清楚您的问题是什么以及您需要帮助的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请分享JTAG闪存工具的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到与工具相关的信息

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与JTAG共享接口电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见 数据表第27页上的图5-3 (SPRS698F)