请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2812 您好,先生,
当我尝试在2812控制器(PWM 1,2,3,4,5,6)中生成PWM时,相同的PWM 7,8,9,10,11,12将出现一些相位转换。 事件管理器B正在与一些事件管理器A PWM一起变动。 为什么会这样??是否有任何具体原因??
谢谢,此致,
BHARADWAJ V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生,
当我尝试在2812控制器(PWM 1,2,3,4,5,6)中生成PWM时,相同的PWM 7,8,9,10,11,12将出现一些相位转换。 事件管理器B正在与一些事件管理器A PWM一起变动。 为什么会这样??是否有任何具体原因??
谢谢,此致,
BHARADWAJ V
你好,Bharadwaj,
在此设备上,PWM 1-6由事件管理器A生成,PWM 7-12由事件管理器B生成。 事件管理器单独计时,它们之间不进行硬件同步。 您看到的相移很可能是因为制造PWM的GP计时器(用于EVA的GPtimer 1和用于EVB的GP计时器3)在代码中的时间略有不同。
较新的器件使用完全不同的PWM体系结构,在该体系结构中,可以同步PWM时基,并在硬件中应用相位偏移,但这在F2812上是不可能的。
此致,
Richard